This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC63004:评估板和定制板

Guru**** 2613435 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC63004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1487790/dac63004-eval-board-and-custom-board

器件型号:DAC63004

工具与软件:

你好的团队。。。

我需要通过 SPI 接口从 DAC 生成5V 和0V 电压。 我已经使用给定的 GUI 测试了 DAC63004-EVM 电路板、一切都在正常工作。

现在、我必须使用通过 SPI 包含 DAC63004的定制电路板。 由于我想使用与评估板相同的 GUI、因此我删除了 R13、R14、R15、R16、R17、 来自评估板的 R18、R19、R20电阻器以及通过 J1.1、J1.2、J1.3和 J2.2、我已获取 SPI 线路并提供给我的定制电路板。 我假设这些更改应该符合我的要求、但事实并非如此。 我已经检查了所有信号都在 DAC63004 IC 引脚(SYNC、SCLK 和 SDI)到达我的定制电路板、但无法从定制 DAC63004获取任何输出。 我是不是在骗你啊?

注意:两个电路板中的输出负载条件:空载。 评估板和定制板之间使用了常见的 GND。

此致

Chavan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chavan:  

    您能分享一下电路板的原理图吗? 就可以使用 DAC63004片段。  

    如果您能够测量电路板上的 SPI 信号、那么我假设这种连接没有问题。 是否能够从电路板上的 DAC63004读回?  

    您能否测量 DAC63004上 CAP 引脚上的电压?

    此致!

    Katlynne Jones