This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1204:ADS1204损坏

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1487970/ads1204-damaged-ads1204

器件型号:ADS1204

工具与软件:

使用的 ADS1204电压采样电路损坏、一个电路板上有两个 ADS1204片损坏。 PCB 照片如图1所示。

图1中的部分分为:

1:ADS1204损坏、CHA+端口的初步测试损坏、接地电阻为0.8Ω;

2:ADS1204损坏、初始测试发现 REFOUT 端口损坏、接地阻抗为0.8Ω、输入端口 CHB+损坏、接地阻抗为0.8Ω;

为 AVDD 提供4.5V 电源、BVDD 使用另一个5V 电源、AGND 和 BGND 通过磁珠连接。

5.参考电压跟随器运算放大器。

6. ADS1204输入调节运算放大器,此部分运算放大器使用5V 电源,使用 ADS1204 REF 电压跟随器偏移。 外设电路屏幕截图如下图所示。

ADS1204的布局

其他信息:

CLK 使用具有外部 FPGA 的20MHz 时钟

您能给一些建议吗,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hui、

    很遗憾听到您的 ADS1204有一些问题。  将铁氧体磁珠连接到 AGND 和 DGND 在哪里?  ADS1204需要让 AGND 和 DGND 处于相同电位、如果它们的距离超过300mV、则可能会损坏器件。