This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115-Q1:交流输入诊断

Guru**** 2612725 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1115-Q1, ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1488441/ads1115-q1-ac-input-diagnosis

器件型号:ADS1115-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS1115

工具与软件:

大家好、团队成员:

ADS1115-Q1是否支持交流输入和输入短路/开路 诊断?

如果没有、我们是否有其他任何汽车 ADC 器件可以支持该功能?

BR

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian Liu:

    您能否在主题跟踪工具包的"注释"部分回复我的消息?

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian Liu:

    感谢您提供所需的信息

    您能解释一下"支持交流输入"是什么意思吗? 具体涉及哪些类型的信号? ADS1115是一款低速 Δ-Σ ADC、通常用于低速直流信号

    "输入短路/开路诊断"是什么意思? 您的意思是 ADC 引脚本身是否会短接在一起? 或者这是否与 ADC 输入端的传感器断开连接(或短路)有关?

    -Bryan