This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2024:TLA2024:0 - 5V 输入信号(I2C 3.3V 电平)

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TLA2024

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1488439/tla2024-tla2024-0---5v-input-signals-with-i2c-3-3v-level

器件型号:TLA2024

工具与软件:

您好!

我将使用 TLA2024来测量四个0至5V 范围内的单端信号。 该 ADC 连接至具有3.3V I/O 的微控制器

我的问题是: 是否可以使用5V 电源(VDD =+5V)为 TLA2024供电并使用3.3V 上拉电阻器进行 I2C 开漏通信、如下图所示?

您能否确认此配置是否有效?  我关心的是 ADC 的 I2C 高电平输入逻辑。

谢谢!

Francois