This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:如何使用内部 CJC 验证 ADS124S08的增益。

Guru**** 2613465 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1487868/ads124s08-how-to-verify-the-gain-of-ads124s08-with-internal-cjc

器件型号:ADS124S08

工具与软件:

如何测试具有内置冷端补偿和122.4增益的 ADC (如 ADS124S08)

如果在25摄氏度的环境温度下、Fluke 714B 等稳定的 mV 源将4mV 作为输入连接到此 ADC、其输出电压应该是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉,我的帖子中有一个错误,下面是纠正的一个。

    如何测试具有内置冷端补偿和122.4增益的热电偶放大器 AD8495ARMZ

    如果在25摄氏度的环境温度下、Fluke 714B 等稳定的 mV 源将4mV 电压作为输入连接到此放大器、它们的输出电压应该是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naveen Kumar Chennamaneni:

    AD8495不是 TI 器件、您应该联系相应的制造商以获取更多信息

    -Bryan