This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC53701:使用 DAC53701来生成 PWM 电流源

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1487800/dac53701-use-dac53701-to-generate-pwm-current-source

器件型号:DAC53701

工具与软件:

只是想使用以下示例、

1) 1) 将 GPI 连接到 MCU IO、引脚、 发送1KHz PWM

2) 2)设置适当的 Rset、那么我可以为 LED 生成恒流源吗?

1 KHz、 10mA LOW、 20mA HIGH PWM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liping:  

    使用此设置时、器件不会发送 PWM。 这将用于恒定电流。 您可以通过100欧姆 RSET 将 DAC 输出设置为1V 或2V、从而获得10mA 和20mA。  

    此致!

    Katlynne Jones