This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:ADS1115 -针对单通道的不同可编程增益放大器设置

Guru**** 2613915 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1487814/ads1115-ads1115---different-programmable-gain-amplifier-setting-for-individual-channel

器件型号:ADS1115

工具与软件:

大家好、

我们在产品中连接了 ADS1115 (ADC)

从而配置不同模式 可编程增益放大器 对于各个 ADC 通道、它以异常值进行响应

是否有办法克服同样的问题?

正在等待社区 响应...

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 abhiraj pr、

    您能更具体地说明您遇到的问题吗?

    您能否提供清楚表明问题所在的波形、表、示波器捕获等?

    您能否提供原理图?

    您能解释一下在您的系统环境中"异常"是什么意思吗? 结果是否为1%关闭、10%关闭、100%关闭等? 结果是否良好、而且此问题是随机发生的? 您可以通过任何方式(例如重启电源)纠正该问题吗?

    更多详细信息将帮助我们更快地解决问题

    -Bryan