This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3683EVM:FMC 至 Zedboard 连接

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3683EVM, ADC3683

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1485986/adc3683evm-fmc-to-zedboard-connection

器件型号:ADC3683EVM
主题中讨论的其他器件: ADC3683

工具与软件:

尊敬的团队:

我的客户 想要 通过将 ADC368xEVM FMC (FPGA 夹层卡) 连接器连接到 Zedboard 来评估 ADC3683EVM。
有可能吗?
您有任何疑虑吗?

此致、

二宫幸志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koshi:

    我们尚未使用任何 ADC36xx 器件在 ZedBoard 上构建任何固件。 我建议客户查看当前的 ADC3683 EVM FMC 引脚排列、以确保这能够适应 ADC 使用的终端配置。

    很抱歉、这里没有任何进一步的指导。

    此致、

    Rob