This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC118:设计审查

Guru**** 2823445 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1478834/ddc118-design-review

器件型号:DDC118

工具与软件:

您好!

我的客户请求 TI 审核 DDC118设计。

请查看下面的客户咨询。

e2e.ti.com/.../PD-and-ADC.pdf

 问题1。 通过将阵列 PD 20通道划分为3个 ADC 来对其进行检测。 数据将通过菊花链进行处理。  此设计是否有任何问题?

 问题2:  要通过菊花链连接接收数据、它们是否只需将 U32 DOUT+_1和 DOUT-_1 (引脚1和2)连接到 FPGA?

 问题3。 是否可以不使用 PIN 39 /DCLK? 如果是、连接是否正确?  如果不能、它们是否只需通过向 DCLK 添加反相器来连接它?

 问题4。 可以从一个输出输入40 DCLK 到3个 ADC 的引脚吗?

 问题5. 它们 使用 SN74LVC4245APWR 将控制信号连接到3.3V 信号。 可以吗?

谢谢你。

JH  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户询问是否有任何更新?

    谢谢!

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    专家、您好!

    请帮助客户查询有关 DDC118的信息。

    谢谢!

    JH