This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8681:为4个 ADC 使用单个外部基准并将 REFIO 引脚连接在一起

Guru**** 2668255 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1487863/ads8681-using-a-single-external-reference-for-4-adcs-and-tying-refio-pins-together

器件型号:ADS8681

工具与软件:

您好!

我对将单个 REF5040基准用于4个单独的 ADS8681同时采样 ADC 感兴趣。

根据评估模块的原理图、有一个跳线从外部基准连接到 ADC 的 REFIO 引脚、说明仅当 ADS8681编程为关闭内部基准后、才应连接跳线。

如果我只是直接将多个 REFIO 引脚连接在一起并用单个外部基准驱动 ADS8681、我会以任何方式损坏 ADS8681吗? 我认为这不会有问题、因为电势差可能最多只有毫伏、但我想仔细检查一下。  

感谢您的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  我不认为这会以任何方式损坏 ADS8681、但我不知道将 REF5040直接连接到4个 ADS8681器件会如何影响器件性能。  我们尚未对该特定类型的连接进行任何特性鉴定或测试、因此请让我们知道它到底是如何实现的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您提供的信息。 如果我正确阅读数据表、希望 REF5040能够提供必要的电流、但如果有任何问题、我会报告给您。 感谢您的欢迎。