This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5296A:此芯片输入可以是单端的吗

Guru**** 2613935 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1486371/ads5296a-can-this-chip-input-be-single-ended

器件型号:ADS5296A

工具与软件:

该 ADC 的输入是否可以是单端输入? N 是否正常接地

此连接是否正常?

我之前的运算放大器是单端输出

如何解决这种情况、请给出详细的解释、最好有一个可以参考的详细原理图、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要为前级添加两个差动运算放大器



    差分运算放大器和 ADC 之间的连接是否存在问题

    这种负的正对接不是180°异相

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何更新?