This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM98725:三个 LM98725输入通道之一达到最大输入、另一个通道输出信号。

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: LM98725

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1487929/lm98725-one-of-the-three-lm98725-input-channels-reaches-maximum-input-a-signal-is-output-from-the-other-channels

器件型号:LM98725

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在评估 LM98725、并有一个问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

当三个输入通道之一达到最大输入(满量程输出)时、其他通道会输出信号。
通常不应输出信号。

输入信号似乎泄漏到了其他通道。

您能告诉我原因以及该怎么办吗?

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi