This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1336:这些参数的配置

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1336

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1488303/amc1336-configuration-of-these-parameters

器件型号:AMC1336

工具与软件:

尊敬的 Champ:

我要求为我的客户提供服务。

他们使用 C2k SDFM 解决方案评估 AMC1336。

他们询问下表中的参数,专家是否会指出参数是什么?  

什么是 SD 调制器的差动削波电压/直流输入(V)/ 位流1的密度/理论数据滤波器输出/ 理论比较器滤波器输出 ?  

用户可以在哪里找到这些信息?

谢谢。此致、

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Champ:

    有机会在这里输入一些信息吗?

    谢谢。此致、

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnny:

    AMC1336数据表中定义了其中的许多参数。  

    差分削波电压:

    SD 调制器的直流输入(V):

    位流1s 密度:这个参数应该根据前三个输入计算。 密度应遵循此百分比概要。  

    理论数据滤波器输出/理论比较器滤波器输出 在您输入前三个参数后也应更新。  

    您的客户是谁、他们的应用是什么?

    此致、

    EVA