This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:ADS1261

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261, ADS124S08, ADS127L11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1489133/ads1261-ads1261

器件型号:ADS1261
主题中讨论的其他器件: ADS124S08ADS127L11

工具与软件:

尊敬的 TI:

我正在从事的设计需要6路差动输入和 ADS1261 ADC 的规格。 我看到在引脚19 - 22上有几个 NC 引脚、我想知道是否有一个 ADC 具有与具有六个差分输入的 ADS1261相同的 PGA/内核?

谢谢!

-Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan Mayes:

    ADS124S08有13个输入引脚、因此可能有6个差分对。 ADS124S08是与 ADS1261类似、距离最近发布的器件

    您的应用是什么、您要用 ADC 测量什么? 也许我们可以提供更好的替代方案

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    我将设置一个长期数据记录器件、以测量输出范围小(最大160ishmV)的传感器上的漂移。 此测试将运行数月、而 ADC 的精度对于采样率或器件可能具有的输入数量(我一直在考虑使用外部多路复用器)至关重要。

    此致、

    -Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan Mayes:

    如果您要使用单个器件测量6个差分输入、那么 ADS124S08是一个不错的选择。 当然、正如您所说、您始终可以使用外部多路复用器、然后选择单通道 ADC。

     为了获得最佳性能(以及最低漂移、噪声等)、我假设您将使用外部电压基准? 我还建议在 ADS124S08中使用输入斩波功能、该功能会交换连续测量的极性以消除失调电压(从而消除温漂)。 这会增加每个通道的总体延迟、但这在您的系统中可能是可以接受的、因为它可以减少长期误差

    如果您需要单通道器件、请查看 ADS127L11。 这是一种低噪声、高速、高精度 Δ-Σ ADC。 您需要添加外部增益级+多路复用器、但听起来您需要重点关注的是精度、不一定是尺寸或成本。 如果传感器只需要单个增益、那么使用低噪声 INA 可能会更容易。

    如果您有任何其他问题、请告诉我

    -Bryan