This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RFEVM:ADC12DJ5200RFEVM + TSW14J58EVM

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J59EVM, LMK04828, TSW14J58EVM, ADC12DJ5200RFEVM, TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1488786/adc12dj5200rfevm-adc12dj5200rfevm-tsw14j58evm

器件型号:ADC12DJ5200RFEVM
主题中讨论的其他器件:LMK04828TSW14J58EVMTSW14J57EVM、TSW14J59EVM

工具与软件:

尊敬的技术支持团队:

来自 ADC12DJ5200RFEVM 的 FPGA_CLKA_FMC_N 输出(LMK04828)输入到 TSW14J58EVM 的 L25、但在修订版 A 中、L25连接到 GND。

此外、对于 TSW14J57EVM  和 TSW14J59EVM、L24和 L25似乎未连接

问题1

我是否正确地认识到 ADC12DJ5200RFEVM 中未使用 FPGA_CLKA_FMC_P 和 N、尤其是在 TSW 中?

问题2

我的板丝印有 DC182_A10。 其均值为修订版 A 它是否支持  ADC12DJ5200RFEVM ?

根据本 E2E、  TSW14J58EVM 有修订版 C 电路板  

TSW14J58EVM:修订版 C 电路板设计文件-数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛

此致、

TTD

TSW14J57EVM

■TSW14J59EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTD、

    这些通道要么已接地、要么未连接、因此它们不会连接到 FPGA、也不能用作时钟域源。 因此、FPGA 固件必须对应用的时钟域使用不同的时钟。 我不知道有关这方面的任何细节、或者它是如何在 HSDC Pro 中实现的、但它应该适用于 TSW14J58 A10板、这意味着 Rev A (版本10)。