This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC61408:原理图审阅

Guru**** 2912400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1487789/dac61408-schematic-review

器件型号:DAC61408

工具与软件:

您好!

1) 1)您可以帮助查看原理图吗?

2)切换模式寄存器 A 和寄存器 B、它在哪里? 它不在寄存器映射中。

3) 3)切换引脚、只有3个引脚、这是否意味着我们可以选择8个通道中的3个使用它?

4) 4)切换功能、我可以使用1k 时钟连接到切换引脚来生成 PWM 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liping:

    请查看我的以下回答-

    1) 1)您可以帮助查看原理图吗?
    [Sanjay]-原理图看起来可以

    2)切换模式寄存器 A 和寄存器 B、它在哪里? 它不在寄存器映射中。
    [Sanjay]- 遵循该部分 9.4.1切换模式 . 在这里、 寄存器 A&B 只是 DACx 数据值。

    3) 3)切换引脚、只有3个引脚、这是否意味着我们可以选择8个通道中的3个使用它?
    [Sanjay]- 让我来检查一下、明天 EOD 将与您联系。

    4) 4)切换功能、我可以使用1k 时钟连接到切换引脚来生成 PWM 吗?
    [Sanjay]- 是的。

    谢谢!
    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liping:

    3) 3)切换引脚、只有3个引脚、这是否意味着我们可以选择8个通道中的3个使用它?
    [Sanjay]-请查看寄存器映射的切换配置。 您可以将每个通道 单独分配给任何引脚。

      
    TOGGCONFIG0和 TOGGCONFIG1
     
    谢谢!
    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    点2)、 DACx 每个通道只有一个寄存器;如果我们切换、我们需要两个寄存器 A&B 进行切换。

    但从下表中、我找不到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    胡丽萍

    请看一下图8-1。 每个 DAC 通道都有两个内部寄存器 REG-A (DAC 缓冲寄存器)和 REG-B (DAC 有效寄存器)。 这两个寄存器都通过 DACx 寄存器写入。  一节介绍了写入 REG-A 和 REG-B 的过程  9.4.1切换模式。 请完成一次、就会清楚。





    若要更新切换寄存器、应遵循以下顺序:
    1.将 DAC 通道设置为同步模式并禁用该通道的切换模式
    2.将所需的寄存器值写入 DAC 数据寄存器
    3.发出 DAC 触发信号以加载寄存器 A
    4.将所需的寄存器 B 值写入 DAC 数据寄存器
    5.启用切换模式以加载寄存器 B

    我希望这将澄清有关切换模式 Reg-A 和 Reg-B 写入的疑问。

    谢谢!
    Sanjay  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    我不确定寄存器 A 或 B 地址。

    例如、请参阅附件中的表7。

    对于通道0、地址为14h。  

    这是寄存器 A 还是 B?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liping:

    我已向您发送一封用于拨打电话的邮件。 请检查并回复。

    谢谢!
    Sanjay