This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3683EVM:TSW1418EVM、TSWDC155EVM、外部时钟与板载时钟

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3683EVM, TSW1418EVM, TSWDC155EVM, ADC3683

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1488422/adc3683evm-tsw1418evm-tswdc155evm-external-vs-onboard-clocking

器件型号:ADC3683EVM
主题中讨论的其他器件: TSW1418EVMTSWDC155EVMADC3683

工具与软件:

早上好、

我的问题与 ADC3683EVM 和 TSW1418EVM 有关、这是我目前拥有的两个器件。 我正在尝试使用下面问题1中的指南来设置测试。 目前、我们只有一个信号发生器、正在探索板载时钟选项、但我想确保首先修改板的努力是值得的。

我还建议采购 TSWDC1455EVM、但如果两块电路板之间没有明显变化(尤其是在时钟方面)、我不明白这点吗?

我已浏览/引用的论坛帖子:

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1468729/adc3683evm-an-issue-with-complex-decimation-when-using-the-internal-clock-cdc-and-tsw1418

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1416020/adc3683evm-is-it-supported-by-tswdc155evm/5642545?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TSW1418EVM#5642545

  1. 外部与板载时钟
    1. 确认65MHz 和292.5MHz 可用于外部时钟? 是否可以使用其他值/相同值? 我在论坛帖子上找到这些内容。
    1. 问题1: 如果我们升级到 TSWDC155EVM、 下面的指南是否仍然有效?  尤其是在外部时钟和板载时钟方面、但一般情况下也是如此
      1. https://www.ti.com/lit/ug/sbau360/sbau360.pdf?ts = 1741798491300&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.bing.com%252F
    2. 问题2:一般时钟问题-使用单个信号发生器来生成多个射频信号是否可以接受?
    3.  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、K:

    对于数据采集板上的混淆、我深表歉意。 我们的数据采集解决方案介于中间、因为我们的一些 FPGA 已经过时、而且我们无法再组装电路板。

    请将 TSWDC155EVM 用于 ADC3683EVM。 不再支持 TSW1418EVM。 我将离线联系您、以便更进一步地解决这个问题。

    解决您的时钟问题。 请使用外部时钟。 当前 EVM 并不支持所有时钟模式和频率。 我们目前也在重新设计这些 EVM、以帮助消除混淆。

    请也对射频信号使用外部信号发生器。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要回答您的问题:

    1A。 我们仅支持 ADC3683EVM 的外部时钟。 假设您要从外部为 EVM 提供时钟、您可以使用 ADC3683 (0.5至65MHz)规格范围内的任何采样频率。 可以根据采样频率和工作模式、使用数据表中的以下公式确定相应的 DCLK:

    旁路/实时抽取:

    DCLK 频率=(采样 CLK 频率*分辨率/#根电线/抽取因子)/2

    复杂抽取:

    DCLK 频率=(采样 CLK 频率* 2 *分辨率/电线数/抽取因子)/2

    1b。 不、我们会随 TSWDC155EVM 发送新软件包和新用户指南

    1c. 可以、可以使用具有多个输出通道的单个信号发生器。

    此致!

    Luke Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    通过查看该指南、我看到了警告、确保两个外部时钟都"锁频"。 这是否指的是两者都应连接的外部10MHz 基准?

    另外只是为了验证、因为我在指南中找不到任何关于它的东西--除了频率和功率、还有某些时钟信号参数吗? 我假设方波持续时间为50%、并且查看了脉冲参数的板载时钟:

    具有 PCIe 支持、四个可编程输出和 EEPROM 数据表的 CDCI6214超低功耗时钟发生器(修订版 F)

    上述指南第11页的表6.22具有板载时钟的脉冲特性、这些是外部时钟应遵循的特性吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    k、

    是的、需要使用10MHz 或其他方法锁定采样和 DCLK 基准、否则采样时钟和数据时钟将随时间的推移而发生漂移。 时钟可以是正弦波或方波。