This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08EVM:ads124s08evm IDAC 问题

Guru**** 2613915 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1489021/ads124s08evm-ads124s08evm-idac-issue

器件型号:ADS124S08EVM

工具与软件:

嗨  
我只想读取/测量 IDAC1或 IDAC2 ads124s08evm 中的电流源、我用 IDACMUG 配置来实现、只需放置以下配置

并将 IDACMUX 设置为 I1MUX、将 I2MUX 设置为保持断开连接、然后配置为 I configure INPMUX (positive : AIN1)和 Neg : AIN0

但在测量引脚 A0和 A1的电流时(应该是1mA ),它是0.00A。

如果我错了,你能帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivek Shirsat:

    确保 ADC 内部电压基准也被打开。 IDAC 由内部 VREF 供电、因此必须打开 VREF 才能使 IDAC 工作。 请注意、您无需选择内部 VREF 作为 ADC 基准源、只需开启内部 VREF

    数据表中详细介绍了这一点。 我强烈建议您在继续进行设计之前仔细阅读本文档

    -Bryan