This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF10EVM:修改 DAC39RF10EVM 评估板上的 LMX1204设置时的问题

Guru**** 2971940 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39RF10EVM, LMX1204, DAC39RF10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1488890/dac39rf10evm-issue-with-modifying-lmx1204-settings-on-dac39rf10evm-evaluation-board

器件型号:DAC39RF10EVM
主题中讨论的其他器件: LMX1204、 DAC39RF10

工具与软件:

您好!

我希望控制 DAC39RF10EVM 评估板上的 LMX1204组件、以便按如下方式对其进行配置:

  • LMX CLKp:1.28GHz (SMA100B)
  • 倍频器模式 x4
  • CLKout3使能、以观察 J9 (CLK3p)连接器上的5.12GHz 输出信号。

但是、当我尝试在 DAC39RF10 GUI 软件中修改相关的寄存器(寄存器25、地址0x19、位5:3和2:0)时、则不起作用。 寄存器25不可编辑、并且保持为值0x0103、这与其他寄存器不同、其他寄存器可以写入和修改。

提前感谢您的答复。

此致、
Lucas Genet。
Thales Las France SAS - Ymare