This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5818:AFE5818 ADC 数据 LVDS 输出接口

Guru**** 2813455 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5818, AFE5808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1488653/afe5818-afe5818-adc-data-lvds-output-interface

器件型号:AFE5818
Thread 中讨论的其他器件: AFE5808

工具与软件:

我正在检查一个将以前使用的 AFE5808替换为 AFE5818的电路。

AFE5808具有一个支持将 ADC LVDS 输出更改为16位的寄存器。 我想询问 AFE5818是否具有相同的功能。

※ AFE5808 ADC LVDS 输出模式--> serialized_data_rate:地址:3[14:13]
    

表5。 相应的寄存器设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。。。 在 AFE5818中、您还可以更改串行化速率。