This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DL2500:ADC 采样错误

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DL2500, TSW14DL3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1486931/adc12dl2500-adc-sample-errors

器件型号:ADC12DL2500
主题中讨论的其他器件: TSW14DL3200EVM

工具与软件:

您好!

我们已将 ADC12DL2500连接到 FPGA UltraScale+、并使用与 EVM 上相同的时钟。 我们在不同温度、PLL 时钟设置和电源电压负载下使用各种 UPAT 模式验证了数字接口。 数字图形始终按预期加载到 FPGA 中。 因此、从 ADC 到 FPGA 的数字接口似乎是稳定的。

当我们仅将 ADC 寄存器0x0205从0x11更改为0x02以进入模拟图形模式时、我们开始看到问题。 它在数据中表现为大尖峰。 看似 是由 LVDS 位延迟捕捉导致数字位翻转引起的。 我们尝试了2.5Gsps 和1.0Gsps、但问题仍然存在。

我们对 FPGA 进行了广泛验证、认为 FPGA 工作正常。 因此、我们怀疑它在进入模拟模式时来自 ADC。

我们还可以尝试其他什么方法来解决此问题吗?

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rien:

    您是否有 TI 数据采集板? TSW14DL3200EVM? 验证 ADC EVM 功能?

    https://www.ti.com/tool/TSW14DL3200EVM

    ADC EVM 上是否预先执行了任何修改?  

    请向我们发送数据中"尖峰"的一些图片。

    信号发生器和测试设置要使用什么进行验证。 型号等将会有所帮助。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    同时、我们发现 FPGA 中有一个时钟域交叉、导致了该问题。 现在信号看起来像预期的那样正常。

    因此我们可以解决该问题。

    此致、

    RIEN