This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12QJ1600EVM:GUI 调试日志

Guru**** 2680875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12QJ1600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1489822/adc12qj1600evm-gui-debug-log

器件型号:ADC12QJ1600EVM
主题中讨论的其他器件:ADC12QJ1600

工具与软件:

大家好!

在 ADC12QJ1600 EVM GUI 中、低级内部寄存器映射可导出、从而为 ADC 形成一种 SPI 编程文件。 不过、这个导出文件似乎 完全按 寄存器地址进行组织、并未考虑某些寄存器必须按顺序进行编程(例如、数据表指出、在对 CAL_EN 寄存器0x61进行任何更改之前、必须将 JESD_EN 寄存器0x200设置为0、但在导出的文件中、GUI 首先写入0x61)。

为 获得正确的编程序列、我需要查看 GUI 的调试日志。 这样我就能按 GUI 认为有效的顺序准确查看 GUI 写入哪些寄存器。 但是、转至"Debug"选项卡并按"Debug log"和"Log to file"似乎没有执行任何操作。  我已经尝试查找 ADC GUI 的安装目录、但尚未找到 任何日志文件、GUI 也似乎未显示任何此类信息。

ADC12QJ1600 EVM GUI 是否实际上有我可以检查的日志文件? 我看到、对于其他 ADC 模型的某些 GUI、 该功能不可用、这是非常不幸的。 如果没有、是否有替代方法可以用于获取此信息?

提前感谢您!

此致、

Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roger、

    双击左下角、在这里点击"Idle"、"Write Register"或"Read Register"、将弹出该序列。 然后、您可以按 Ctrl+A 并右键单击"保存到文件"。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chase:

    啊、完美! 这正是我需要的。 谢谢!

    此致、

    Roger