This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J91:文档详细信息

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90, ADS52J91

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1485521/ads52j91-documentation-details

器件型号:ADS52J91
主题中讨论的其他器件:ADS52J90

工具与软件:

大家好、我之前研究过同时支持 LVDS 和 JESD 的优秀 ADC、现在我遇到了 ADS52J90和 ADS52J91。 但对于 ADS52J91、我们无法获得如 ADS52J90这样的详细数据表。 因此、我们无法确定这2个器件之间的深入差异是什么。 我看到两个器件的最大转换率有所不同。 您能否解释或推荐一份说明差异的文档。 另外、我们是否可以获得与 ADS52J90类似的 ADS52J91的详细数据表文档? 或者我们是否可以假设 ADS52J90数据表中提供的所有详细信息也适用于 ADS52J91?

此外、建议是否有更好的 ADC 选项同时支持 LVDS 和 JESD ot 输出、并支持多个模拟输入(如果有)、或者这2个器件在业务中是否最佳?

此致、

Vijetha HN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请告知我们这两个器件是否彼此引脚对引脚兼容。 如果我们使用 ADS52J91设计电路板、它是否能够与 ADS52J90一起工作而不做任何更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该查询是否有任何响应?

    我只是想确保 ADS52J91具有更长的寿命(长寿命)。 我喜欢这款器件、因为这是一个同时支持 LVDS 和 JESD 的芯片。 但  ADS52J91器件 没有完整的文档、这让我感到苦恼、并使我认为这款器件很快将被淘汰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADS52J91与 ADS52J90引脚兼容 。 由于 ADS52J91 已签订保密协议、因此不会 公开提供完整的数据表。

    如果我们使用 ADS52J91设计电路板、它是否能够与 ADS52J90一起工作、而不做任何更改->是的、都可以工作。

    ADS52J91的主要区别在于它支持更高的转换速度。

    否、此零件不会过时。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    您能否提供以下建议:是否有更好的 ADC 选项同时支持 LVDS 和 JESD 输出并具有多种模拟输入支持(如果有)、或者只有这两种选项是更好的选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道任何其他同时具有 LVDS 和 JESD 的 ADC。