This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5818EVM:使用 AFE5818EVM 和 HSDC Pro 在 python 中实现数据采集自动化

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5818EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1487123/afe5818evm-data-acquisition-automation-in-python-using-afe5818evm-and-hsdc-pro

器件型号:AFE5818EVM

工具与软件:

我正在使用 AFE5818EVM 设置。 对于我的应用、我需要捕获10个触发器的 DDR 存储器。 我尝试在 python 中使用 HSDC Pro DDL 来实现该过程自动化。  
但是、要读取 DDR 存储器并将其保存在 CSV 或二进制文件中、进行一次捕获大约需要4-5秒。 但对于我的应用、整个过程需要在300ms 内完成。
我浏览了 HSDCPro 自动化 DLL 用户指南、但我找不到任何可以直接访问 TSW1400 EVM 存储器的函数。
现在、我想将全部10个触发器的数据一次性存储在 DDR 存储器中(TSW 1400EVM、触发模式)、而不会覆盖存储器(一个接一个地有1GB 的空间)、然后访问存储器并将数据保存在与每个触发器对应的每个单独的 CSV 文件中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以尝试使用较低的 PRF 进行一次采集。 目前我认为它支持500K 样本可以捕获. 通过调整 PRF (触发周期)和采样频率、您可以在这50万个样本中容纳10个周期。