This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60504:有关 SPI 模式的查询

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1488804/dac60504-query-regarding-spi-modes

器件型号:DAC60504

工具与软件:

您好!

我们在其中一个项目中使用'DAC60504BRTET'。  我对它的 SPI 模式有疑问。 能否说明一下它是否支持所有4种 SPI 模式?

此致、

Nitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nitesh:

    它支持在上升沿移位数据、而 DAC 在下降沿捕获数据的 SPI 模式。 在大多数控制器中、这是 SPI 模式1或2。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。