This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSMU818A030:SPI 连接问题

Guru**** 2382630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1489339/tsmu818a030-spi-connection-issue

器件型号:TSMU818A030

工具与软件:

您好!

该器件是否需要电源时序?

在通过 SPI 连接时出现问题。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    您可以详细说明一下 SPI 问题吗?  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    器件没有响应。

    因此、客户想要一步一步地检查它。

    第一步、检查电源时序。

    因此、请告诉我任何建议的电源时序。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    该器件无需电源时序。 我们可以 通过 电子邮件继续进行此讨论、以询问更多问题。  

    此致、

    Krishna Raj