This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7311:当 Vdd = 0时、流入 Vout 的最大电流

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7311, DAC53204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1489291/dac7311-maximum-current-into-vout-when-vdd-0

器件型号:DAC7311
主题中讨论的其他器件: DAC53204

工具与软件:

我们想使用 DAC 通过电流注入反馈引脚来调节 SMPS 的电压、但是在我们的应用中、SMPS 输出可能由外部供电、而 DAC Vdd 电源轨不是。 该 DAC (以及我查看的所有其他内容)的数据表中未显示 Vdd 时流入 Vout 的电流、一些人提到了输入引脚的电流、而其他人(如 DAC7311)则完全不言任何。 这是否会始终损坏 DAC 或者几毫安的小电流是否安全?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liam:  

    输出将通过 ESD 单元钳位到 VDD。 在这种情况下、是否会有几毫安的电流流动? 通常、对于 SMPS、DAC 和 SMPS 之间有一个串联电阻器用于注入电流、我通常会在其中使用较小的电流。  

    您预计在 DAC 断电时 SMPS 会通电多长时间? 我不建议在这种情况下长时间运行、即使电流有限也是如此。  

    我们专为此应用设计了 DAC53204、即使 VDD 关闭也能实现高阻态输出。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    经过快速检查、我们看到的最大电流将在数百微安的范围内。

    用户理论上可以 将一个 电机连接到该 SMPS 输出、而该电机可能会被长时间从外部驱动。

     DAC53204看起来是一个不错的选择、但它比其他 DAC 更昂贵、如果没有任何用于处理持续电流注入的 DAC、我们可以选择这种选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来大多数较新的 TI DAC 都具有相同的断电高阻抗输出规格、我们将仔细查看所有这些规格。