This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC118:针对光电二极管传感器应用的20CH 电流输入 ADC

Guru**** 2992100 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC264, DDC118, DDC232, DDC316, DDC3256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1473490/ddc118-20ch-current-input-adc-for-photodiode-sensors-application

器件型号:DDC118
主题中讨论的其他器件: DDC232、 DDC316、DDC264、 DDC1128、 DDC3256

工具与软件:

您好!

我的客户正在寻找具有以下条件的光电二极管传感器应用的电流输入 ADC。

 -输入通道数量: 20或更多

 -工作温度:-40 -+85 °C  

请在 TI 产品中推荐合适的产品。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有更新吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shin、  

    很抱歉耽误时间。  

    DDC118是 TI 系列中支持-40C 至+85C 的最后一个器件。 此温度范围是否是客户的必选范围? 如果是、为什么?  

    以下是 TI 系列的器件(最早到最新):  

    DDC11x (多达8个通道)

    DDC316、DDC232、DDC264 (多达64个通道)

    DDC1128 (多达128个通道)

    DDC2256 (256通道)

    DDC3256 (256通道)

    谢谢!  

    Karthik N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    感谢您的答复。

    终端客户的要求是使用工业产品。

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shin、  

    我懂了。 然后、DDC118将是 DDC 系列中可支持此要求的最后一款产品。  

    谢谢!  

    Karthik N.