This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278EVM-PDK:旧 ADS1278 EVM (独立使用 FPGA)的上电问题

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1489035/ads1278evm-pdk-power-up-issues-with-old-ads1278-evm-standalone-using-fpga

器件型号:ADS1278EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1278

工具与软件:

大家好!

我们正在使用较旧的 ads1278 EVM 来对系统进行原型设计、并按如下方式设置电源:

  • 电源: 两个独立的双通道直流电源提供 5V、3.3V 和1.8V 、每个设置为 0.5A 限值
  • 问题: 该电路板无法独立加电(无法使用采用最新 ADS1278 EVM 的 FPGA 系统接收 ADC 数据)。
  • 当前观察: 当所有三个电源都打开时、  5V 和3.3V 通道仅消耗~0.01A 的电流、1.8V 通道不消耗电流。
  • e2e.ti.com/.../ADS1278EVM_2D00_PDK-Evaluation-Module-V1.pdf

对于正确加电、我有几个问题:

  1. 该 EVM 具有什么 电源正常指示 用于检查电源轨状态的指示灯或测试点?
  2. 有没有 所需的上电序列 提供5 V、3.3 V 和1.8 V 电压?
  3. 我连接了 所有三个电源的接地端相连 连接到一起 J5引脚6上的 AGND (顶行、中间)。 这是正确的方法吗?

非常感谢就这些问题提供任何指导。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuchen、

    此电路板上没有电源正常指示器。  但是、您应该验证 IC 引脚附近存在正确的电压。  

    在 C41上验证 AVDD (应为5V)

    在 C43上验证 DVDD (应为1.8V)

    在 C46上验证 IOVDD (应为3.3V)

    ADC 正常运行不需要上电序列。  但是、/SYNC 引脚应在电路板上电后切换。

    如果我没有记错、在电路板上 DGND 和 AGND 没有连接在一起;它们在 MMB0电路板上连接在一起。  由于您在使用该板时没有 MMB0数据采集板、因此您需要将这两个接地端短接在一起、即 J5上的引脚5至引脚6。

    其他建议:

    验证 R16上是否有一个有效时钟(典型27MHz)。

    通过检查是否存在3.3V 电压(任何上拉电阻器 R32 (两侧)上的 IOVDD0)来验证器件是否实际上电。  我看到其中一些板的开关向后安装、而且启用通道的位置与用户指南相反。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用