This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4960:关于 AFE4960的查询

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4960

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1488763/afe4960-inquiry-regarding-afe4960

器件型号:AFE4960

工具与软件:

您好、TI 专家

客户正在查询 AFE4960。  (客户已签署 TI_NDA。)

q1) AFE4960中从30kHz 到100kHz 的生物阻抗频率信号是否可能会影响起搏器脉冲检测信号?

Q2) 我听说您"立即申请"收到了完整的数据表。
您稍后收到的完整数据表是否包含有关 ECG 采样和 AD 分辨率的详细信息?

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grady:

    感谢您发帖。 是的、请让客户申请访问 AFE4960-DESIGN Secure Resources 文件夹。 完整的数据表将提供有关 ADC 内核规格和器件特性的完整信息。

    https://www.ti.com/drr/opn/AFE4960-DESIGN

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    感谢您的答复。

    您能否同时确认第一个问题的答案?

    q1) AFE4960中从30kHz 到100kHz 的生物阻抗频率信号是否可能会影响起搏器脉冲检测信号?

    谢谢你。