This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4960P:1通道 ECG (仅2个电极)+ RES + PPG 模式配置

Guru**** 2794565 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4960P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1475056/afe4960p-1-ch-ecg-only-2-electrodes-res-ppg-mode-configuration

器件型号:AFE4960P

工具与软件:

您好!

我们正在开发一种仅使用两个电极采集单通道 ECG 信号以及呼吸和 PPG 数据的器件。

但是、我们遇到了一个问题、即仅连接 LA 和 RA 电极时、ECG 信号会损坏且无法读取。

我们想知道是否有任何涉及右腿驱动(RLD)的建议配置或连接设置来提高信号质量。

期待您的指导。

此致、

林丁俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您能和我分享任何见解、那会很好。
    或者、由于 NDA、此类问题是否会更好地通过电子邮件解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ting、

    感谢您关注我们的 AFE4960P、请原谅我们的延迟响应。

    为了回答您的问题、最好  直接通过电子邮件进行沟通。 我们将在明天之前与您联系并提供初步回复。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、您好!  

    谢谢你的答复。

    希望很快就能听到答案!

    此致、

    林庭俊