This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP92066:现代射频 PA 偏置控制器?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP92066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1490971/lmp92066-modern-rf-pa-bias-controller

器件型号:LMP92066
主题中讨论的其他器件:AMC7904

工具与软件:

您好!

我熟悉用于为 LDMOS 偏置射频 PA 器件的 LMP92066。 我认为它也可用于耗尽模式器件(GaN)。 不过、这有点旧、想知道 TI 建议在新设计中使用什么器件。 我确实有 AMC7904的使用经验、但不确定它是否适合。

有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    我们推荐这里使用 AMC7904。 它与 LMP 类似、但具有双倍输出和可配置的钳位电压。 如果您对 AMC7904有任何疑问、敬请告知。

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我知道 AMC7904并曾使用过、但我在 TI 的网站上看不到数据表或任何内容。 带有 NVM 寄存器映射的数据表是否可用?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    是的、有数据表、但我们需要确认您的公司与 TI 签订了 NDA、然后才能访问。 您可以在此处申请访问权限:  

    ti.com/secureresources/AMC7904-DESIGN

    如果您的公司签订了 NDA、您应在24小时内获得访问权限。 如果没有、我们可以讨论其他选择。

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、太棒了、谢谢!