This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC11XEVM-PDK:USB 接口库

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC11XEVM-PDK, DDC264

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1488541/ddc11xevm-pdk-usb-interface-library

器件型号:DDC11XEVM-PDK
主题中讨论的其他器件: DDC264

工具与软件:

您好!

我正在使用 DDC11XEVM-PDK 评估板、并正在构建一个与它连接的桌面应用程序。 我发现了看起来像接口 dll 的地方以便通过 USB (usb_io_for_vb6.dll)与评估板通信 我能够引用这个 dll 并测试了如何调用该函数 ReadDeviceDescriptors .

是否有文档或参考指南说明如何使用该库与 DDC11X 评估板连接? 有关连接 USB 设备、设置参数、进行测量的任何指导。  

尝试了解如何使用此库通过我自己的桌面应用中的评估板进行测量。

谢谢!

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    感谢您发送编修! 我明天会给您提供更多信息!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    我们目前正在查看末尾与此相关的文档。 预计下周早些时候会有回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有更新。 所以我一直在尝试使用这个库(usb_io_for_vb6.dll)。 我 User_Guide 在论坛上找到一个名为0216.usb_io_for_VB6_DLL_DLL.pdf 的文档。 不确定此文档是否为最新版本。 我也不确定我使用的 dll 是否为最新版本。

    我能够写入 FPGA 寄存器并配置我想要的行为。 但是、我注意到的一件事是、当我从库中请求测量值时、似乎没有收到我预期的所有数据。

    我正在使用函数 FastAllDataCap。 我可以设置寄存器和函数调用、以便读取1个通道和16个样本。 当我执行函数时、我取回的数据数组(AllData)只有16次测量。 根据我的理解和文档、它应该会返回32个测量值。 由于我要采集16个样本、因此对于所有16个样本、一个通道的读数应包含 A 和 B。

    我在这里遗漏了什么吗? 16个样本是否意味着我实际上要捕获 A 和 B 上的8个读数?

    此外、请告诉我您是否能够提供最新的 dll、最新的用户指南 PDF 和任何 DDC11X 特定的文档。 我注意到文档中有一些特定于 DDC264器件的信息、我想知道我查看的文档是否错误。

    谢谢!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jack:

    您见过此帖子吗?

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/929343/ddc11xevm-pdk-communication-through-labview?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=USB_IO_for_VB6_DLL_User_Guide 编号

    另外、为了回答您的问题:

    1)

    A 侧和 B 侧的通道数与单独捕获相同、因此在16个样本中、8个是 A、8个是 B 侧。驱动程序源中显示注释来证实这一点。 单个通道上16个样本的捕获顺序应为:

    0 (A)、1 (B)、2 (A)、3 (B)、4 (A) 15(B)

    2)

    我正在查找任何较新的文档。 到目前为止、上述主题的链接帖子是我在 E2E 上看到的最新帖子。 当我发现任何更最新的东西时、我会继续跟进。

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、谢谢! 是的、我在那部分有点困惑。 听起来我正在正确地捕获数据。

    感谢您的帮助。