This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL0202-10:电源序列

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1490216/tpl0202-10-power-sequence

器件型号:TPL0202-10

工具与软件:

 在 电路中使用多个数字电位器、将每个电位器连接到正确的部件网络 可能会导致难以遵守9.1中的电源序列。

在正向偏置中不进入二极管的情况下、是否可以向端子施加任何最小电流?

例如、如果在如图所示的电路中使用 TPL0202、是否可以设置最小电流来避免电源时序?  

或者说 VDD (TPL0202)无论如何都必须在 VI 和 Vcc 之前保持稳定?

9.1电源序列

保护二极管限制端子 H、端子 L 和端子 W 处的电压顺从性、因此十分重要
首先为 VDD 上电、然后再对端子 H、端子 L 和端子 W 施加任何电压
这意味着如果 VDD 未首先通电、VDD 可能会意外通电。 理想的上电序列是
VDD、数字输入以及 VH、VL 和 VW。 为数字输入、VH、VL 和 VW 供电的顺序无关紧要
只要在 VDD 之后供电即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano、您好!  

    我们没有这一特性、但根据我的经验、即使是很小的电流也会有导通 ESD 二极管的风险。 这可能不会长期损坏器件、但可能会导致上电不当。 是否可以在建立电源后重启电路中的所有电位器以确保它们正确通电?  

    此致!

    Katlynne Jones