This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC53204W:用于产生 PWM 电流源

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC53204W, DAC53204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1487822/dac53204w-to-generate-pwm-current-source

器件型号:DAC53204W
主题中讨论的其他器件: DAC53204

工具与软件:

目标应用: 实现 PWM 电流源、  5mA PWM/0.5ms、PWM/0.5ms 和1KHz 20mA。

原理图: MOSFET=3.3V、VDD gsth = 0.9V、Rset = 51 Ω、使用内部基准。

软件:SPI 设置输出5mA、并在0.5ms 刷新 SPI 设置输出20mA 后。。

问题:

1)它是否从上面起作用?

2) 2) DAC53204和 DAC53204W 之间有何区别?  是否可以使用  DAC53204?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liping:  

    区别在于封装尺寸。 DAC53204W 采用 WCSP 封装、另一种采用 QFN 封装。 是否计划通过 SPI 切换电流? 这会起作用。  

    我想我在您的最后一个问题中误解了关于1kHz 脉冲的问题。 如果您想将其应用于 GPI 引脚以将输出从10mA 切换至20mA、则可以这么做。 该器件还具有一个 GPI 引脚、可用于切换输出。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:  

    使用 GPI 引脚是不错的做法、但不确定如何使用它。

    我可以从 MCU 向 GPI 发送1KHz PWM 吗?

    然后、可以将输出配置为5mA / 20mA 循环(500us)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liping:  

    是的、您可以向 GPI 引脚发送1kHz PWM。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有特殊设置? GPIO 引脚与 SPI SDO 是相同的引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liping:  

    如果您将该引脚用作 SPI 的 SDO、则不能将其用作 GPIO 引脚。 默认情况下会禁用 SDO 引脚、因此在 GPIO-CONFIG 寄存器中、您可以启用该引脚作为通用输入来实现裕度高裕度低触发、并选择您希望其影响的通道:

    此致!

    Katlynne Jones