This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82EVM:DAC38RF82 (TSW14J50)的 DAC 芯片和评估板提供的文件

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82, TSW14J50EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1480084/dac38rf82evm-dac-chip-and-evaluation-board-provided-file-of-dac38rf82-tsw14j50

器件型号:DAC38RF82EVM
主题中讨论的其他器件:DAC38RF82TSW14J50EVM

工具与软件:

大家好、TI 经理、我叫 Jeon、是韩国的开发工程师。

我想购买 TI 出售的 DAC38RF82的 DAC 芯片和评估板

似乎是在本手册中一起使用 TSW14J50。

由于搜索结果、我无法购买、因为它目前尚未生产、因此请告诉我代表此电路板购买哪个电路板。

TSW14J50等板的具体作用是什么?

请给我一个答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    TSW 板的作用是创建一个数据模式以输入到 DAC 中。

    如果您可以使用替代 FPGA 开发套件自行完成此操作、我们欢迎您这样做并进行自己的开发。

    否则、我可以离线建议替代方案。

    请提供建议。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我阅读了 TSW14J50板的指南手册、
    我想一起测试可通过这块板使用的 ADC 芯片。
    是否有可使用 TSW14J50测试的 ADC 芯片列表?
    或者我想问是否应该购买另一个测试板来测试 ADC 芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TSW14J50EVM 不再可订购。 您无法评估使用此 FPGA 卡的任何内容。

    正如 Rob 在上面提到的、您必须使用不同的 FPGA 采集卡、例如 ZCU102、KCU105等 FPGA 采集卡必须是 Xilinx/amd FPGA 平台、我们才能提供任何 FPGA 支持。

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您有哪些替代方案? 如果您能向我们推荐、我将不胜感激。 我想换一下我已经购买的电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Buil:

    我会通过电子邮件与您联系并提供备选方案。

    目前正在关闭此帖子。

    此致、

    Rob