This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:ADS131A04设计相关咨询

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1489520/ads131a04-ads131a04-design-related-consultation

器件型号:ADS131A04

工具与软件:

尊敬的团队:

能否将 ADS131A04连接到电压为-1.5V~1.5V 的单端信号? 可以为 ADC 使用单个电源吗?

如果可能、ADC 应该被设定为单端吗? 应该如何连接它? 我有输出-1.2V~1.2V 的外部传感器、但很少有外围电路和空间限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    是的、ADS131A04可用于测量接地端的双极信号、例如 您提到的-1.5V~1.5V。 您需要做的是:

    1. 为 ADC 的 AVDD 提供3.3V 稳定电源。
    2. 通过将 A_SYS_CFG 寄存器中的 VNCPEN 位设置为1来启用内部负电荷泵。
    3. 通过设置 INT_REFN 位来选择基准源。 默认选择外部电压基准。

    对于硬件连接、您只需将信号施加到 INxP 引脚、并将 INxN 引脚短接至地。 数据表中的图102显示了电压测量的应用示例(可以忽略计量应用中使用的"中性")。

    BR、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    感谢您的答复!

    我来问另一个?、3.3V 单电源的基准电压是多少、可测量的电压为-1.5V~1.5V μ V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    您可以选择内部基准电压2.442V。 外部基准电压范围为 2.0~AVDD–0.5。

    BR、

    戴尔