This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60EVM:ADS54J60EVM

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1488086/ads54j60evm-ads54j60evm

器件型号:ADS54J60EVM

工具与软件:

你(们)好  

我将通过 USB 对 ADS54J60EVM 进行编程。 尽管 TI 提供了设置程序、但我必须为我的设计进行 SPI 编程。

在 SPI 编程中、我无法关闭 ADC 的电源。 去耦电容器。 选择主页时应发送0011h -80h。 然后发送"0055h-40h 以启用屏蔽。 对于全局断电、发送"0026h-80h"、但直流电源的电流没有变化。 用于关闭 ADC 电源的过程和数据流是否正确?

提前感谢您的帮助。

K. W. Yeom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 KW、

    感谢您的耐心。 您是否使用的 TI EVM 是您自己的设计?

    请告诉我。

    此外、您是否要按照数据表中的规定、首先设置断电覆盖位?

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的答复。 来解决您有关我的器件的问题。 我使用 TI 的 ads54j60evm 以及在窗口10中安装的程序。
    再次感谢你  
    Yeom K.W