This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J50EVM:DAC 芯片和 DAC38RF82评估板提供的文件(TSW14J50)

Guru**** 2507195 points
Other Parts Discussed in Thread: TSW14J50EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1482115/tsw14j50evm-dac-chip-and-evaluation-board-provided-file-of-dac38rf82-tsw14j50

器件型号:TSW14J50EVM

工具与软件:

在使用来自 TSW14J50板的单独时钟和 DAC 评估板上的 PLL 的示例中看到384 MHz 的 DA 输出时、是否可以评估较高的输出?
我想问、是否可以使用两种方法将输出连接到频谱分析仪并使用 GUI 检查 FFT;UI 输出是否存在频率限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Buil:  

    我们正在进行审查、很快会回复您。  

    此致!

    Katlynne  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    我将关闭此帖子、我们可以离线处理它以找到解决方案。

    TSW14J50EVM 是一款非常旧的数据采集平台、已停产。 我们不再支持此功能。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有、我们可以使用哪些产品进行评估? 是否可以更换已购买的主板? 仍在 TI 销售库存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在关闭此帖子。 正在通过电子邮件解决。