This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5672A:单总线模式中的 DAC5672A

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC5672A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1488874/dac5672a-dac5672a-in-single-bus-mode

器件型号:DAC5672A

工具与软件:

您好!

我将在 单总线交错模式下使用 DAC5672A、并将我的数据总线连接到 A 通道。

问题:

如何处理  B 通道引脚?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ton:

    您可以将它们保持开路、或者在每个引脚上使用0.1uF 的接地电容器即可。

    此致、

    Rob