This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3910D125:LSB 校准

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1489556/adc3910d125-lsb-cal

器件型号:ADC3910D125

工具与软件:

嗨、团队:

THS LSB Cal 为0.95/2^10? 对吧? 因为它是满量程、在 VREF 之外。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    对于任何 ADC、LSB 大小如下:LSB =满量程/2^N

    n =位数

    以 Vpp 或 Vrms 为单位的 ADC 满量程。

    适用于 ADC39xx。

    FS = 1.9Vpp

    n = 10

    LSB = 1.9mVpp

    此致、

    Rob