This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC121S101:DAC121S101SEPEVM 评估模块##39;s 软件是否提供更改/更新 SPI 时钟速率的功能?

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC121S101SEPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1491060/dac121s101-does-the-dac121s101sepevm-evalution-module-s-software-provide-the-capability-to-change-update-spi-clock-rates

器件型号:DAC121S101

工具与软件:

您好!


 DAC121S101SEPEVM 评估模块的软件是否提供更改/更新 SPI 时钟速率的功能?  


此致、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    目前、GUI 不提供更改 SPI 速度的选项。 它被锁定到1MHz。 我可以修改 GUI、让您可以根据需要选择 SPI 速度。 不过、这需要一些时间。

    谢谢!
    Erin