This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200QML-SP:功耗如何计算

Guru**** 2609945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1489126/adc12dj3200qml-sp-power-consumption-how-to-calculate

器件型号:ADC12DJ3200QML-SP

工具与软件:

您好!

在数据表中、我看到功耗是针对 ADC 的一些不同配置(第6.6节)显示的。 是否有计算器可用于计算特定配置的功率耗散和电流消耗? 我们在2.5GHz、2链路、8通道、双输入、无抽取、 JMODE2

谢谢!

Arooj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arooj:

    让我来看看这个问题、看看我们是否有任何数据。 请给我几天时间来和你一起做这件事。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arooj:

    我与设计部门沟通。 您可以使用数据表图6-60至65估算它。  JMODE2大约比 JMODE1高10-15%

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!