This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1255:具有晶振的 XTAL1高电平限制

Guru**** 2919610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1491580/ads1255-xtal1-high-level-limit-with-crystal

器件型号:ADS1255

工具与软件:

根据数据表、XTAL1/CLKIN 所需的最小数字高电平为0.8*3.3V = 2.64V。

在 XTAL1和 XTAL2上使用晶振时、我们只能实现~2.5V 的电压。 同样的限制在此适用吗?

XTAL2上的输出大约为2.9V。 晶振 ESR 最大值200 Ω、C1、C2 = 18pF/COG。

此电路已使用多年、我们将对此进行审查。 到目前为止、没有出现任何问题。

此致、

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    是、 数据表中清楚地显示了阈值。 这些值上有一些裕度、即如果处于0.79*DVDD、则器件很可能会正常运行。 但是、由于这超出了建议的运行条件(ROC)、因此无法保证器件正常运行。

    为确保操作、我们建议晶体逻辑电平符合数据表要求。 如果您选择在 ROC 以外的地方操作、则风险由您自己承担

    -Bryan