This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD32EVM:LMK 时钟问题

Guru**** 2805425 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J50EVM, AFE58JD32EVM, CDCM1802, LMK04821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1490619/afe58jd32evm-lmk-clock-issue

器件型号:AFE58JD32EVM
主题中讨论的其他器件:TSW14J50EVMCDCM1802LMK04821

工具与软件:

您好!

我有 AFE58JD32EVM 和 TSW14J50EVM、 我可以获取数据、但采样率始终相同~15MHz。 在 AFE58JD32EVM GUI 中更改 fsamp 不起作用。 根据 slou487.pdf、我为 ADC 时钟源使用配置3。

我在 TP44上看到125MHz 时钟、并且125/4 = R47上的31.25MHz (在 CDCM1802RGTR 之后)。 看起来 LMK 04821NKDR 无法通过 GUI 控制。

如何解决该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    更改 fsamp 不会更改时钟频率。 您需要在外部时钟模式中进行配置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是非常奇怪的评估板。
    如果我正确理解、我应该应用320MHz 外部源时钟来获取 ADC 时钟输入处的80MHz (在 CDCM1802之后)、从而获取所有 ADC 的40MHz 采样率。

    是否可以使用 LMK04821实现此目的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件采样时钟是为 AFE 提供的 ADC_CLK 的一半。 为了生成 JESD 参考时钟、需要更高的频率源、因为板上的 LMK 将进行分频并相应地提供时钟。