This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J91:LVDS 和 JESD 上的同步输出

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90, ADS52J91

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1490067/ads52j91-simultanious-output-on-lvds-and-jesd

器件型号:ADS52J91
主题中讨论的其他器件:ADS52J90

工具与软件:

您好、我需要一个能够在输出端同时支持 JESD 和 LVDS 的 ADC。 从  ADS52J91和 ADS52J90的数据表 可以看出、它们完全符合我的要求。 但我需要在同时测试输出(即 LVDS 和 JESD)时获得更多确认。 任何测试结果(聚焦于 LVDS 和 JESD 上的仿真输出)都可以共享?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常所有客户都使用 JESD 或 LVDS。 我很好奇,为什么你需要这两个同时?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、这非常适合我的应用。 我可以通过电子邮件或消息脱机解释我的应用程序。

    我仍然可以使用许多其他多个 ADC 实现、但单个器件可以提供我需要的任何内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我需要确认 LVDS 和 JESD 是同时测试的。 如果同时测试它们、 请分享测试设置详细信息(例如: x16输入、16位 LVDS 和8对 JESD)以及性能(高达采样率、SNR、SFDR)。 这将使我们非常有信心最终确定器件(ADS52J91 或 ADS52J90 ) 。 我们已经与 TI 签订了 NDA、我们可以稍后进行处理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以转至 ultrasound_rx-support@list.ti.com 吗? 我们可以通过邮件继续讨论。