This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF93:信号的生成有时不符合预期

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: TI-JESD204-IP, DAC38RF93

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1492534/dac38rf93-signal-generation-sometimes-is-not-as-expected

器件型号:DAC38RF93
主题中讨论的其他器件:TI-JESD204-IP

工具与软件:

您好!

我使用的 DAC38RF93连接到一个 FPGA、我在其中使用 TI 的 IP:TI-JESD204-IP。

DAC 的配置如以下屏幕截图所示:

我还附加了配置 filee2e.ti.com/.../Dac38rf93.cfg

在这种配置下、DAC 有时会正确生成信号、有时则不会生成。

具体来说、当我在19.2 MHz 生成基带音调时、当 NCO 配置为422.5 MHz 时、该音调应在441.7 MHz 生成。

有时,我得到的是一个多音信号,频率为: 422.5 MHz、 422.5 MHz - 38.4 MHz、 422.5 MHz - 76.8 MHz、 422.5 MHz - 115.2 MHz ...

在这种情况下、发送到发送器件的 SYNC 信号正常、并且没有任何类型的有效警报。

我n`t 不能放弃这个问题是在发送部分。 但是,你能给我任何想法,什么可以导致这种行为?

我不太明白的还有一点:发送到 DAC 的基带信号的采样频率是158.4 MHz、但多音信号比该频率宽。 这怎么可能呢?

谢谢!

 Miguel