This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7128:可以将未使用的 ADC/GPIO 引脚悬空吗?

Guru**** 2770885 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1492430/ads7128-can-unused-adc-gpio-pins-be-floating

器件型号:ADS7128

工具与软件:

未使用的 ADC/GPIO 引脚可以悬空或应连接到 GND

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kanava:

    未使用的 AIN/GPIO 引脚应接地以降低噪声拾取、正如 Collin 在所含主题中提到的那样。

    此致、
    Joel