This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12SJ1600:关于运行模式的问题

Guru**** 2949450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1489445/adc12sj1600-questions-about-operating-mode

器件型号:ADC12SJ1600

工具与软件:

你(们)好  

存在一些关于 JSED204通信的问题。

1. 当他们在1GSPS 下使用器件时,他们认为 表7-17中的 JMODE14可能是最合适的,因为他们理解下面的说明。 您也同意这一点吗?  
通道速率可以为6.1875Gbps = 12位   × 1Gbps×  66/64/2 通道。  当 E 为3时、 扩展多块为96 = 32 x 3。 然后、总共的数据位数为64 x 96 = 614位。 每个数据位的# 为12位。 所以这意味着6144bit/12位是512、这是 可以整除的。 这也意味着它们能够以最高的效率发送数据。

2.在表7-13中,我们可以看到如下描述。 这是什么意思?


3.在表7-14中,您能告诉我们如何使用 HD(高密度格式)? 他们在数据表中找不到任何关于 HD 的详细说明。

4.在表7-14中,HD 似乎需要始终为0 ,而在表7-17中,HD 设置为2。 他们应该如何理解这种差异?

此致、

高桥则之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    这只是一个提醒。 您能支持吗?

    此致、

    高桥则之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takahashi-San、

    我已在另一封电子邮件中解决了#1。

    #2在8b10b 模式中、E 不使用、因此仅在64b66b 模式中使用。 这是一个推导出的值、与 JMODE 表中显示的该值相匹配。

    #3和#4 高密度位是布尔值 true/false、不应是2。 这意味着样本会在多个通道之间进行拆分、例如请参阅 JMODE4的帧格式  

    谢谢!

    Eric