This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:ADS1115

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1492184/ads1115-ads1115

器件型号:ADS1115

工具与软件:

将 值写入地址0x01时、我们发现 电流会在5ms 内更改为较低的5~6mA。

读取任何地址期间、电流均无变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xiong、

    您是否有需要帮助的问题? 如果您有问题、您是否有波形、时序图、原理图等供我们分享以便我们为您提供帮助?

    -Bryan